结果:找到"ETU-LINK 思科交换机 兼容光模块",相关内容1000条
  • 思科Nexus9000系列交换机光模块解决方案
  • 思科Nexus9000系列交换机是一款应对数据中心不断增加的用户和复杂的应用需求。它不仅支持10/25/40/100G等多种传输速率的端口,而且还支持16/32G光纤通道、融合以太网RDMA(RoCE)和IP存储的统一端口。思科Nexus9000系列交换机包括Nexus9500模块化交换机和Nexus9300非模块化交换机两款。非模块化交换机的端口是固定的,而模块化交换机则可以根据需要,选择不同的扣板来安装不同的端口。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款交换机所匹配的一些光模块类型1、10G光模块相关推荐:SFP-10G-LRM2、25G光模块线上店铺:shop1458197...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-16 15:01:00
  • 易天ETU-LINK光模块等产品全面兼容mikrotik品牌
  • 在通信行业有一个拉脱维亚的品牌叫做“mikrotik”,始建于1995年,二十余年的经历成就了他在路由器和无线ISP系统市场主导地位。为了进一步深入市场,已经在23个国家举行交流会议,他们设备主要有CCR核心路由器,CRS系列路由交换机,RB951941750系列路由器和无线网桥等一系列产品。易天光通信为了确保产品在mikrotik设备上的稳定工作,通过采购了MikroTikCRS226-24Gouter和MikrotikRB2011UiAS,以及多种途径去运行设备和产品去对接,最后的得到良好的认证。在欧美很多国家的客户对易天光模块产品在mikrotik设备上的应用也得到他们的一致认可和好评...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ETU-LINK 易天 mikrotik 发帖人:etulink 发帖时间:2018-12-17 18:18:00
  • 【ETU-LINK】易天光模块全面兼容H3C交换机等设备
  • 本文重点给大家分享易天光通信(ETU-LINK)所提供的光模块、DAC高速线缆、AOC有源光缆等通信传输产品可以兼容H3C华三交换机哪些系列呢?下面先给大家简单普及下H3C交换机系列。H3C华三产品系列简述核心路由交换机H3CS9500E—S7500系列以太网交换机全千兆智能交换机H3CS58—S5016P全千兆可管理交换机智能二/三层交换机H3CS3610—S2108系列交换机SMB交换机H3CS1600—S1016R系列交换机AolynkS1008A-G桌面型交换机IPTV及数字电视专用交换机AolynkS1508L—S1516L数字电视楼道交换机H3CE系列以太网交换机H3CE328[...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 易天 ETU-LINK H3C 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-15 17:44:00
  • ETU-LINK光模块全面兼容思科系列设备
  • 今天给大家分享一下易天光通信ETU-LINK的光模块、DAC/AOC线缆等通信产品可以用在思科交换机哪些系列?简单列出ETU-LINK产品可以兼容的Cisco系列交换机:以“Catalyst”为商标1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/482960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:35...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-26 17:01:00
  • ETU-LINK光模块全面兼容华为交换机系列
  • ETU-LINK光模块完美兼容华为交换机今天易天光通信将会带领大家学习一下ETU-LINK光模块用在华为交换机的解决方案,下面给列出S9700系列、CloudEngine8860(简称CE8860)系列、S5700等系列交换机的案例。华为S9700系列交换机是一款高端智能T比特核心路由交换机,共有三款,分别是S9703、S9706和S9712,该系列交换机具有可靠性和灵活性高、易管理等优势,并且能够为大型园区和大型数据中心提供最简化网络管理方案。华为S9700系列交换机的特点:ü支持随板AC,并且普通业务板内置WLAN无线控制器功能,实现了有线和无线的深度融合;ü创新的CSS交换网集群技术,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 华为 ETU-LINK 原装 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-14 17:17:00
  • ETU-LINK光模块优势对比分析
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的模块与其他公司有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们的产品,简单罗列了一些ETU和其他公司产品工艺和包装上面的对比信息。优势对比分析:PCB板设计:我们的PCB板通过了ROHS和UL(94V-0)认证,但很少人会去做标记。曾经在思科OEM厂商工作过的研发总监借鉴了思科在PCBA设计上的严格要求,在制板的时候要求供应商把认证信息丝印在合适的位置,以便客户进行核查。ETU优势:1.产品细节差异化,更细更精更全面2.认证标志可以使产品更容易获得客户的信赖和认可PCB板材料:对于10G光纤模块,我们选择的是R435B电路板,而大多...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-23 17:01:00
  • 「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素
  • 光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 原装 质量 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-21 09:45:00
  • 思科光模块vsETU-LINK光模块
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的光模块与思科的有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们公司以及产品优势,我们将会通过以下有趣图画简单诠释了ETU和思科光模块的对比信息。我代表思科,我最牛逼我代表ETU,众生平等关于价格:思科光模块:价格很高,让人望尘莫及ETU光模块:非常有竞争力的价格,可以帮您节省60%-90%的成本,甚至更多关于交期:思科光模块:通常是付款后7天才能安排出货ETU光模块:交期很快,常规产品库存充足,基本可以在2工作日内出货关于质保:思科光模块:1年质保期,过了就不能换货了ETU光模块:3年质保期,3年保修,1年包换关于售后:思科光模块:...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ETU 原装 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-25 17:45:00
  • 光模块为什么要上机验证?
  • 光模块是一个很小的产品,看似简单。其实要经过十多道工序方能组装完成,然而,这时候也还不能出货。因为产品在出货前还要经过几道严格的测试,包括参数测试、老化测试、距离测试(实纤测试)及交换机测试。前面我们都有对前三项测试进行过详细讲解,今天我们主要来讲讲交换机测试。交换机测试,通俗地讲,也就是我们平常所说的上机验证。模块上级验证的目的就是为了验证模块能否在某款交换机正常工作。这需要把模块插到交换机上检测是否兼容,我司目前已购置多种品牌的交换机,有思科、华为、H3C、HP、Juniper、Alcatal、Mikrotik、VOLKTEK等,后续还将引进更多品牌的设备。光说不做假把式,下面我们来个实...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆 测试 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-14 17:38:00
  • 【知识百科】如何识别交换机对应的兼容光模块?
  • 最近收集到了一些客户问到的一个问题,关于模块兼容华为交换机的问题,可能不少的业内人士也会遇到很多这样的问题。今天我仔细地看了华为的官网,有一些知识想与大家分享一下。华为在交换机领域中历经多年的发展,积累了大量业界领先的知识产权和专利,可提供从核心到接入十多个系列上百款交换机产品。从大范围来划分,华为的交换机分为三大类:1.数据中心交换机2.园区交换机3.个人和中小企业交换机今天我们将会以华为某一系列交换机来举例---S5700-LI系列企业交换机。S5700-LI精简型千兆以太网交换机系列(以下简称S5700-LI),是华为公司自主研发的绿色节能的以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及万兆上...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 华为 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-12 16:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: